This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EP:ONET1130 EC 与 EP

Guru**** 2901760 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC-EVM, ONET1130EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933417/onet1130ep-onet1130-ec-vs-ep

器件型号:ONET1130EP
主题中讨论的其他器件:ONET1130EC-EVM

我们正在开发首款基于 EML TOSA 的10GbE CWDM 收发器设计。 我一直在关注 ONET1130EP 与光学组件的连接,并且需要一个参考设计。 我已经看到有一个 ONET1130EC-EVM 可用。 禁用 CDR 时、EC 的行为是否与 EP 类似? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这两个器件使用相同的裸片、但在 EP 版本上禁用 CDR。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着如果 CDR 处于禁用状态、EC 将像 EP 一样运行?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、这是预期的结果。   

    此致、Nasser