This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:中继器模式下的 DP83825I

Guru**** 2666505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010046, DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932191/dp83825i-dp83825i-in-repeater-mode

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:TIDA-010046DP83825

您好!

如何在中继器模式下连接两个 DP83825? 在数据表中、主器件的 TX 连接到 RX、而在 TI 设计 TIDA-010046中、TX 连接到从器件的 TX。

哪一个是正确的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    数据表连接正确、请参阅。 TIDA 设计指南中的图中存在问题、但我看到在设计原理图中连接正确。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vikram。

    客户参考数据表、但发现两个 DP83825I 无法通信。 您可以帮助查看原理图吗? 我可以通过电子邮件向客户发送原理图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我们仍然存在以下问题;

    在原理图中、使用 DP83822和 DP83825、但在用户指南中、两者都是 DP83825、哪一个是正确的? 它们都能支持中继器模式吗?

    2.在 DP83825I 数据表中、中继器模式下的电路连接与用户指南不同。 在数据表中、DP83825I 都是从器件、而用户指南中的一个是主器件、另一个是从器件。 哪一个是正确的?

    3.客户参考 TI 设计具有构建板。 他们现在无法更改硬件板,如何解决通信问题。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    TIDA 设计的原理图文件连接正确。 用户指南中的方框图存在问题。 因此、如果客户使用了原理图文件、则设计应正确。

    如果您希望我们查看客户的电路板原理图、您可以通过邮件向我们发送查询。

    --

    此致、

    Vikram