This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932969/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我们正在基于 TI 的 K2K 处理器 TMS320TCI6638设计 LTE eNodeB。 我们在 MAC 侧通过 SGMII (K2K 支持 SGMII)将 DP83867用于铜质接口。 我们需要光纤接口。 我们使用 的是 DP83869..,但数据表显示的是 MAC 侧的 RGMII 接口。而 K2K 是 SGMII 接口。 敬请建议如何使用具有  DP83869的 TI K2K 处理器 TMS320TCI6638的光纤接口。

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    您将需要按以下方式使用2xDP83869。

    TMS320-SGMII <=>SGMII-[DP8369-IN 桥接模式]- RGMII -<==>RGMI -[DP83869 AS RGMII 至1000Base-FX]- 1000Base-FX。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回复。

    您在数据表中建议的方案。 但希望 TI 确认。 我发布了查询。

    我们将使用两个 IC 来更新我们的设计。 请您与我们分享您的官方电子邮件 ID。因此、一旦我们完成电路测试、我们将发送给您进行审核。

    由于我们的时间表很紧、我们希望设计能够正常工作、而不会出现任何问题。 因此、请请求您的支持。

    此致、

    Sumathi

    我的电子邮件 ID

    sumathi.m@lekhawireless.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumanthi、

    您可以通过 E2E 个人资料向 Geet 或我发送"请求友谊"、并私下分享数据。

    --

    此致、

    Vikram