This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:信号无法通信

Guru**** 2935750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933412/ds280df810-signal-can-not-communicating

器件型号:DS280DF810

你(们)好。

这是 Brandon。 我们将会遇到与 信号通信相关的问题。

现在、当我们使用的 DS280DF810芯片用作 BERT 时、我们发现信号无法通信。

在下图中、TX_7用作发送器、RX_1用作接收器。 发送方有正常的眼图、但接收器无法通信。 在这种情况下、当检测到错误代码时、通信不会开始、但通信会在几秒钟后开始、但错误通信确实很大。 然后使用 TX_0作为发送器、通信再次正常。 读取芯片的速率配置、PRBS 正常。 这种情况偶尔发生。 除了 PRBS 和 RATE 之外、我还想问其他哪些寄存器可能会导致通信故障?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您有一个从 TX7到 RX1的短连接。 如果重定时器输入通道插入损耗太低(小于3dB)、则可能会发生信号过度均衡。 您 可以尝试强制通道1上的 CTLE = 0x00 (最低升压值)、以查看性能是否得到改善。 请参阅下面的通道寄存器操作。

    表。 设置 CTLE 升压值

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用 CTLE 升压覆盖

    2.

    通道

    写入

    03

    00

    FF

    将 CTLE BOOST 设置为0x00。 不同的输入通道损耗将需要不同的 CTLE 设置。

    此致、

    Rodrigo Natal