This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-422/485:搜索 TI 替代的 MAX3095

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933419/rs-422-485-search-for-ti-replacement-of-max3095

主题中讨论的其他器件:AM26LV32E

尊敬的:

您能给我更换 MAX3095的建议吗? 以下是 MAX3095数据表:

https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/transceivers/MAX3095.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM26LV32E 是一款非常相似的器件。  它是一款四路 RS-433接收器、支持在 VCC = 3.3V 下运行、并在 RS-422接口引脚上提供高级别的内部 ESD 保护。  如果您有不同的要求、请告知我们、我们可以提供替代建议。

    此致、
    最大