This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:替代器件...? 或可用性?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320, AM6528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933390/tusb7340-alternative-device-or-availability

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件: TUSB7320AM6528

我有一位客户对 PCIe-USB 器件感兴趣。 他们在 TUSB7340之后提出了问题、但从其他 E2E 帖子中看、这似乎不建议用于新设计、因为它是针对初始 xHCI 规范(0.96)设计的、不支持1.1或1.2;因此客户无法为其器件获取 USB3标识。 对吧?

还提到(2018年)、没有计划更换此器件。

这仍然是真的吗? 是否有任何其他具有 PCIe - USB 功能...的器件? 或者使用电流器件实现该目的的另一种方法?

(我真的不熟悉 USB/PCIe 标准 ATM、抱歉)

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,没有设备可替代 TUSB7340。 但您仍然可以在我们有限的支持下使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    PCIe-USB 器件意味着 USB XHCI 主机控制器、而 TI 目前没有计划使用下一代主机控制器器件。  XHCI 控制器功能不能使用分立器件实现、它需要单芯片解决方案。

    由于不符合最新标准、发布的勘误表以及极有限的驱动程序/应用支持、现有的 TUSB7340和 TUSB7320器件为 NRND。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    这为我清除了它。

    您对 AM6528处理器有什么看法吗? 它具有 PCIe 和 USB3.x 功能、因此可用作 PCIe 转 USB 转换器...

    但我想这不会是实时数据传输,设备成本可能太高了...但在您看来,这在理论上是一个选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我建议在 Sitara 论坛上发帖。  我没有足够的背景来确认该器件是否可以正常工作。  应用程序是用作 USB 器件还是 USB 主机?   

    此致、

    JMMN