This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800 B 侧断电

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3430, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932842/tca9800-tca9800-b-side-powered-down

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件:REF3430

请参阅随附的原理图。

我们使用 TCA9800将以3.3V 运行的 MSP430连接到以3.0V 运行的 ADC121C02。该3.0V 电压来自 REF3430。 3.0V 也用于为其他电路供电。

为了延长电池寿命、微控制器将保持 REF3430禁用状态、并且仅在需要时启用。 TCA9800 VCCA 为3.3V、VCCB 为3.0V。  VCCA 始终存在、但 VCCB 仅在如前所述需要时才启用。  

TCA9800使能引脚保持未连接状态、因此始终拉高。

根据数据表、

"SCLA 和 SDAA 引脚在 VCCA 或 VCCB 降至低于其 UVLO 电压时进入高阻抗 STE"。

"当 VCCB 降至 UVLO 以下时、电流源关闭、并连接弱上拉电阻以防止 B  引脚悬空。 这是预期行为、因为 SDAB 或 SCLB 引脚上不使用外部上拉电阻器。 这种行为可防止总线引脚悬空、并允许其遵循 VCCB。"。

在我们的电路中、当 REF3430被禁用时、VCCB 将为0V、这意味着

 1) 1) SCLA 和 SDAA 引脚进入高阻抗状态、以防止 A 侧出现任何泄漏。

  -和-

 2) 2) SDAB 和 SCLB 也将为0V、并且由于 ADC 也被断电、所以不应有任何电流泄漏的范围。  

您是否看到此电路有任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    我同意- 3V 电源轨的损耗会使器件进入 B 侧的 UVLO。  这将使 SDAA/SCLA 线路具有高阻抗、从而允许总线使用外部上拉电阻继续工作。  这似乎是您在该应用中所需要的。  您可能需要仔细检查的一件事是3V 组件的断电行为。  例如、如果预计 ADC 的 SDA/SCL 线路在 TCA9800达到 UVLO 状态之前变为低电平、则它可能会在断电时向"A"侧传播干扰。  如果是这种情况、您可以查看3.3V 侧是否能够承受此类干扰、或者可以考虑使用 EN 控制作为权变措施。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      感谢您的回答。

      我们不想使用使能引脚、因为禁用时它将消耗3.3V/250K = 13.2uA (逻辑0)、这非常高、使得使能引脚在我们的应用中无用(低功耗无线传感器)。

      我认为您提到的"干扰"在我们的案例中不是一个问题。 ADC (通过 TCA9800)是总线上的唯一从器件、当我们关闭3V 电源时、它不会被访问。

      我将连接测试电路、以确保在最终确定 PCB 之前不会出现任何问题(电流消耗等)。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    感谢您的澄清-听起来不错。  如果您在测试电路时发现任何奇怪的情况、请告知我们。

    此致、
    最大