This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:TRS3243是否支持 win10中的挂起模式?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933252/trs3243-did-trs3243-support-the-suspend-mode-in-win10

器件型号:TRS3243

您好、先生、

一个快速问题、TRS3243是否支持挂起模式? 和 Win10中的现代待机?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    遗憾的是、我不熟悉与支持 Windows 10的挂起/待机模式相关的任何特定收发器级要求、但 TRS3243器件确实支持由 FORCEON/FORCEOFF 引脚控制的低电流关断状态。  它可配置为手动或在没有有效 RS-232信号电平时自动进入关断模式。  如果不需要 RS-232通信、这些选项中的任何一个都可用于节省系统级的功耗。  如果您知道超出此范围的任何要求、请告知我们。

    最大