This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD24:SN65HVD24中的避雷设计

Guru**** 2784535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933409/sn65hvd24-lightning-protection-design-in-sn65hvd24

器件型号:SN65HVD24
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、

这是 Brandon。 在我们之前的设计中、SN65HVD24直接连接到总线上、这会在发生照明时导致水肿。 因此、我们打算设计防雷保护以保护我们的器件。

下图显示了 Baisc 设计解决方案:

我们可能想知道、是否可以将 R 设置为采用0402封装的10欧姆?  我们还需要确保此设计不会对信号质量产生太大影响。总线长度为250米、节点为84。  通信速率为1Mbps、 电缆特性阻抗约为70-120 Ω(普通四芯线)。

您是否还可以推荐使用485连接的电阻值和封装尺寸?

BR

Brandon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    在评估电阻值时、需要考虑几个因素。  一种是由于与总线电阻相互作用而产生的直流衰减。  例如、如果总线在每端通过120欧姆电阻端接(RS-485应用的典型情况)、总线的差分电阻负载为60欧姆。  在同相和反相线路上都有10欧姆的情况下、您将具有(10欧姆+ 10欧姆)/(10欧姆+ 60欧姆+ 10欧姆)= 25%的衰减。  这在大多数情况下是可以容忍的、但对于已经存在高衰减程度的非常长的连接而言可能会出现问题。

    要考虑的另一个因素是串联电阻与网络寄生容性负载之间的相互作用产生的低通效应。  这种影响可能会减慢差分信号的转换时间、并导致串行数据流的时序失真(抖动)。

    就封装尺寸而言、它将取决于承受环境中预期应力所需的额定功率。  在正常条件下、流经该电阻的电流约为35mA (再次假设采用标准双路120 Ω 终端)。  如果在一条线路上发生短路故障、则如果 RS-485驱动器处于活动状态、电流可能高达250mA。  您可能还需要考虑雷击期间可能发生的瞬态应力。  如果外部钳位电路能够将线路电压保持在 RS-485收发器的绝对最大额定值以下、则不会有太大的电流流经串联电阻。  但是、如果钳位电压超过收发器额定值、在其集成瞬态保护激活时、可能会有一些电流流入收发器。

    此致、
    最大