This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:未上电时、AM26LV31E 的输入泄漏到 VCC 和输出?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930774/am26lv31e-am26lv31e-input-leakage-to-vcc-and-outputs-when-unpowered

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: AM26LV32E

AM26LV31E 适用于输入连接到有源(驱动)线路的应用、即使其输入和输出连接的电子器件未通电。 100µA、即使在没有功率的情况下、也可在这些输入上承受+/-14V 电压、并且输出仍然保证不超过+/-k Ω。 如果我对数据表的解释有误、请更正我。

但是、这会引起一些问题:

  • Ioff 是所有四个输出的总输出电流、还是每个输出的总输出电流?
  • 从输入到电源轨的泄漏路径是什么、即我们期望看到从受电线路驱动到(未供电) Vcc 的电流是多少。  (我知道第8.2节中的数字)。

简而言之、我希望避免差分线路在系统的其余部分保持连接但断电时对其反向供电。 我需要多大的电流量才能从 AM26LV31E 获得反向供电?

谢谢

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    如果器件对系统进行反向供电、这是一个常见的问题。 IO (OFF)规格描述了本例中的最大"泄漏"电流。 每输出100uA。 输入是一个逻辑引脚、它没有任何到未供电 Vcc 的直接电流路径。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hao L"]

    如果器件对系统进行反向供电、这是一个常见的问题。 IO (OFF)规格描述了本例中的最大"泄漏"电流。 每输出100uA。 输入是一个逻辑引脚、它没有任何到未供电 Vcc 的直接电流路径。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    [/报价]

    谢谢!  您已经回答了这个问题、谢谢。  不幸的是、我刚刚意识到我提出了错误的问题。 我输入错误、应该已经询问了 am26lv32e (接收器而不是发送器)。 我已经更正了问题并在 这里提到了正确的器件

    抱歉、

    Andrew