This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:如果不使用 TPD6S300引脚19/pin20 (D2/D1)、我们是否可以使其悬空?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932472/tpd6s300-could-we-left-tpd6s300-pin19-pin20-d2-d1-floating-if-not-used

器件型号:TPD6S300

如果不使用 TPD6S300引脚19/pin20 (D2/D1)、我们是否可以将其悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在不使用时将这些引脚保持悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢!