This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049:绝对最大值和 ESD

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932898/ds90lv049-absolute-max-and-esd

器件型号:DS90LV049

尊敬的技术支持团队:

 我对 DS90LV049有两个问题。

①绝对最大额定值

  当电源电压未施加到 DS90LV049时、是否可以在以下绝对最大范围内施加信号?

LVDS 输入电压-0.3V 至+3.9V
LVDS 输出电压-0.3V 至+3.9V

② Ω ESD 耐受电压

所有引脚是否都符合有效的 ESD 规范?


HBM:≧7kV、mm、0Ω Ω、200pF≧250V

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    1.没关系-数据表没有规定这些引脚上的电压取决于电源电压。

    2.是的

    此致、

    I.K.