This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:有关 DS280DF810的一些问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932846/ds280df810-some-questions-about-ds280df810

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS280MB810

大家好、

我的客户 有以下新要求。

主板和从板协同工作 。  卸下主板时、从(备用)板将开始 接管。

1) 重定时器2) 25Gbps 或 更高版本3)可以支持以下 结构4)  50ms 内的转换时间5) 8通道或更高

 因此、我们的 DS280DF810可能 适用于 此处。

注:SFA 来自主板、SFB 来自从(备份)板。

 

问题:

从多路复用 器变为串行器/解串器稳定 输出的时间?

2.串行器/解串 器信号  在转换过程中是否会出现问题?

3. 我们是否也可以在开启期间使用引脚模式来执行多路复用?

4. 结构 和插入损耗是否正常?

4.我们是否有其他解决方案 值得推荐?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    1. 从多路复用 器变为串行器/解串器稳定 输出的时间?
      • 一个 DS280DF810交叉点位于 CDR 之前。 因此、计时受到锁定采集时间的限制
      •  最坏情况下的 CDR 锁定时间为100ms
    2. 串行器/解串 器信号  在转换期间是否会出现问题?
      • 除了以上提到的 CDR 问题之外、没有其他问题
    3.  我们是否还可以在开启期间使用引脚模式来执行多路复用?
      • DS280DF810器件型号 不支持引脚模式。 交叉点配置必须通过 I2C 寄存器写入来执行
    4.  结构 和插入损耗是否正常?
      •  首次评估时、DS280DF810的结构和插入损耗不应成为问题。 25dB 完全在重定时器 EQ 可以补偿的范围内
    5. 我们是否有其他解决方案 值得推荐
    • 您还可以考虑 DS280MB810、这是 DS280DF810引脚兼容的中继器计数器部件。
    • DS280MB810中继器交叉点交换时间将会快得多、因为不涉及 CDR

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师