This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:分离 MIPI 信号

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933204/sn65dphy440ss-split-mipi-signal

器件型号:SN65DPHY440SS

Team 大家好、我们只想重新确认是否有方法将 MIPI 信号拆分为两个信号、每个信号都进入不同的组件。

我们从2018年开始看到此链接、我们只想再次确认是否仍然没有这种方法?

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/748542?SN65DPHY440SS-How-is-it-possible-to-split-MIPI-CSI-2-signal-from-video-source-for-two-processors

提前感谢您。

此致、

Mark Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    遗憾的是、无法使用 DPHY440将 MIPI 信号拆分为两个信号。

    谢谢

    David