This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:MIPI DSI 转 eDP 和 HDMI 转换器

Guru**** 2770665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933183/sn65dsi86-mipi-dsi-to-edp-and-hdmi-converter

器件型号:SN65DSI86

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 一个同时支持来自 MISPI DSI 接口的 eDP 和 HDMI 的桥接器。 我看到 SN65DSI86支持 MIPI DSI 转 eDP。  

但它没有 HDMI 接口。 SN65DSI86是否 有可用于处理 HDMI 转换的转换器。

或者、如果您有任何其他组合可实现此电路? 他们认为的一件事是使用两个独立的转换器和一个缓冲器来驱动两个 IC。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    要同时支持 DP 和 HDMI、您需要一个支持 DP++的源。

    DSI86只能支持 DP、不能支持 DP++。 要从 DP 转换为 HDMI、则需要 DP 转 HDMI 有源协议转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的及时回应!

    我们是否有支持 DP++和 DP 到 HDMI 有源协议转换器的器件、您可以提出建议?

    谢谢!

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    遗憾的是、我们没有支持 DP++或有源协议转换器的器件。

    谢谢

    David