This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:高速数据+ PD 充电拓扑帮助

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TUSB1042I, HD3SS3220, TPS65982, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932385/tps65981-high-speed-data-pd-charging-topology-help

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TUSB1042IHD3SS3220TPS65982TUSB542

我们有一个定制 PCB、使用 TPS65981作为 PD 控制器来连接 iPad。 我们需要的配置是电源、iPad 是数据源。

对于电源、我将 TPS6591设置为启动交换源和过程交换源、以便我们的电路板供电。

对于数据、我会启动 Swap to UFP 和 Process Swap to UFP 以使 iPad 成为数据源。

这似乎是有效的,我对结果相当满意。 我们当前的系统是 USB2.0、适用于 TPS65981数据多路复用器。

我们将系统升级到 USB3.0超高速。 我的问题是、TI 建议您将我的设计从 USB2.0升级到 USB3.0数据表、同时仍保持当前的 PD 功能? 我是否应该将 TPS65981保留用于 PD 控制器并使用 TUSB1042I 等其他 TI 器件来多路复用 USB3.0数据线? 或者、我是否一起使用单独 的 IC、例如 HD3SS3220? 虽然不清楚 HD3SS3220是否支持 PD 电源和数据交换、但我需要支持我所需的电源和数据配置。 请提供一些指导和建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark。

    您仍需要使用 TPS65981等 PD 控制器、但需要添加与 TPS65981 (或类似 PD 控制器)并联的超高速多路复用器。 TPS65981将通过 GPIO 控制外部多路复用器

    您是否希望支持 DisplayPort 等任何交替模式、或者仅将其保留给 USB3.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

       感谢您的回答。  我不需要任何其他模式。  仅 USB 3.0。  

    那么、我是否只需要 TUSB1042I 等器件作为外部多路复用器?   

    是否有关于如何将 TPS65981 GPIO 控制连接到外部多路复用器的应用手册?

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将这个问题分配给负责超高速多路复用器的团队、以便他们可以推荐最佳器件。  

    至于 GPIO 连接、没有涵盖此内容的应用手册、但大多数多路复用器 EVM 都装配了一个 PD 控制器、您可以参考该控制器。 例如、TUSB1042I 具有 TPS65982 PD 控制器。 所示的 TPS65982 GPIO 连接与 TPS65981相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    对于 USB3和 Type-C、如果需要 USB3 Gen 1、则可以将 TUSB542用于5G;如果需要 USB3 Gen 2、则可以将 TUSB1042用于5G。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

      感谢你的答复。  我将使用 TUSB1042。  我正在查看评估板原理图、它将 TUBS1042与 TPS65982配对。   我在高速设计中使用了 TPS65982、因此我将在该应用中坚持使用该器件。  

    我看到 TUSB1042和 TPS65981之间连接了几条 GPIO 线。  

    这是正确的 GPIO 配置  

    TUSB1042              TPS65982

    I2C_EN (引脚 17)      ->  低电平(不处于 I2C 模式)

    FLIP_SCL (引脚21)   ->  GPIO2 - GPIO 映射事件是插入事件

    CTL-_SDA  (Poin 22) ->  GPIO0 - GPIO 映射事件是电缆方向事件

    谢谢你

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    请参阅定义 FLIP 和 CTL0功能的表。 翻转控制方向、CTL0控制插入事件。

    谢谢

    David