This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:我们能否同时连接到4个 USB 2.0端口和4个 USB 3.0端口

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933208/tusb8044a-can-we-connecto-4-usb-2-0-port-and-4-usb-3-0-ports-at-the-same-time

器件型号:TUSB8044A

你(们)好  

我们 在 其中一个应用中使用 TUSB8044A 端口、可以     同时使用4个 USB 2.0和3个 USB 超高速连接。 从而 有效地创建8个端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    因此、TUSB8044A 不关心连接了什么、可以同时支持 USB 2.0和 USB 3.0数据流、但是、USB 规范要求 USB 3.0器件能够降至 USB 2.0速度。  因此、虽然集线器可以容忍将 USB 3.0和 USB 2.0连接到单独器件的这种行为、但 TI 无法保证 USB 主机控制器和驱动程序能够这样做。

    此致、

    JMMN