主题中讨论的其他器件:DS90UB941AS-Q1
您好!
D_GPIO[3:0]信号是否可以从941 TX 端口1变为926 GPIO[3:0]?
此致、
王淑宝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
D_GPIO[3:0]信号是否可以从941 TX 端口1变为926 GPIO[3:0]?
此致、
王淑宝
您好、Aaron、
下面是我在应用手册"ds90ub941a-q1"、https://www.ti.com/lit/an/snla308/snla308.pdf?ts=1597200393896&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB941AS-Q1%253FkeyMatch%253DDS90UB941%2526tisearch%253DSearch-EN-everything%2526usecase%253DGPN 中找到的内容
在此方框图中 、94x 端口0 GPIO[0:3] 连接到941端口1。 为什么94x GPIO 可以映射到941 DGPIO?
BRS、Shubiao
您好、Shubiao、
我在您的图表上查看并调查了该问题。 根据您的图表、GPIO 应该起作用。 当941AS 器件处于分离器模式或独立运行模式时、第一个链路使用正常的 GPIO、第二个链路使用 D_GPIO。 这将映射到926 GPIO、因为926只在单个端口上运行。 它仅连接到941AS 上的第2个端口。
希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。
Aaron