This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:将 CC3235与 TCAN4550相连

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM, LAUNCHXL-CC3235S, TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933077/tcan4550evm-connecting-cc3235-with-tcan4550

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC3235STCAN4550TCAN4550-Q1

您好!  

客户将 TCAN4550EVM 与 LAUNCHXL-CC3235S 相连、

据我所知、2个问题是 WiFi 团队的问题、我将发布一个新帖子。  

他有以下问题:

CC3235的 SPI 协议参考代码询问就绪信号、我不确定它是否存在于 TCAN4550上。

2. SPI 参考代码不会使用 WiFi 将数据传输到另一侧、我该怎么做?

我将 CANbus 发生器和监听器连接到 TCAN4550、但没有传输、不在 SPI 上、也不在 CANbus 端口上。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    感谢您的关注、您能告诉我正在评估的应用是什么?

    如果您的意思是串行通信的 RTS 和 CTS、则 TCAN4550-Q1没有。 NCS 最接近发生 SPI 通信的就绪信号。 CC3235是否绝对需要一个随时可用的信号来通过 SPI 进行通信?

    3.客户是否了解 过《TCAN4550-Q1软件用户指南》? 它包含有关如何配置器件以启动 CAN 通信的分步说明。 如果仍然存在混淆、请告诉我有关设置和配置的更多详细信息、我们可以开始调试。

    此致、