This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:绝对最大额定值

Guru**** 2889830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TPD4E05U06, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932312/tusb522p-absolute-maximum-rating

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06ESD122

大家好、TUSB522P 支持团队

下面是 TUSB522P 的绝对最大额定值。

差分 I/O 引脚的最大电压为1.5V。 该值以 GND 端子为基准。 这个值感觉很低。 正确吗?

您是否可以建议使用 ESD 保护器件来保护 差分 I/O 引脚免受 ESD 3kV 的影响?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    这是正确的、超高速通道是交流耦合的、因此损失时的总峰值电压应为1.2V (来自 LFPS、超高速数据要低得多)。 您可以查看 TPD4E05U06等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    感谢你的答复。

    下面是 TPD4E05U06规格。

    TPD4E05U06哪个最大电压为5.5V、 能够真正保护差分 I/O 引脚吗? 差分 I/O 引脚似乎已损坏。

    谢谢

    TAMIO   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    ESD 事件通常超过他的5.5V Vrwm。 还要记住、USB3线路是交流耦合的、这些线路上预期的最大 Vpp 是来自 LFPS 的1.2V。

    ESD122具有较低的 Vrwm、也可使用。