This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:查找 TI#39;s 解决方案

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TUSB8043A, TUSB8044A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930574/tps65988-find-ti-s-solution

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TUSB8043ATUSB8044ATUSB8042A

尊敬的专家:

TPS65988是否是 TI 用于 VL817M 的最佳解决方案?

这里是我能获得的最接近的产品信息、但我不确定"M"代表的是什么。

https://www.via-labs.com/product_show.php?id=83

如果不是、请提供最合适的 TI 产品。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件非常不同。 TPS65988是 一款双端口 USB Type-CTm和 USB PD 控制  器、而 VL817M 是一款超高速 USB3.1 Gen1集线器控制器。

    您是否正在寻找 Type-C PD 控制器或 USB 集线器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找 USB 集线器。

    您是否认为 TUS8043很适合?

    谢谢!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给负责 USB 集线器产品组合的团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用来自最新集线器系列 TUSB8044A/TUSB8043A/TUSB8042A 的集线器、因为它们有一些更新以包含 USB 规范更改。

    如需更多信息、请参阅此应用手册:  https://www.ti.com/lit/an/slla445/slla445.pdf

    此致、

    JMMN