This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:默认电源协商值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930744/tps65988-default-power-negotiation-value

器件型号:TPS65988

您好!

我们在项目中使用 TPS65988。

在我们配置 SPI 闪存中的任何内容之前、TPS65988和外部器件之间的默认电源协商是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya、

    默认配置将取决于 ADCIN1引脚和 SPI_MISO 引脚、具体配置在 TPS65988数据表的第8.4节中进行了概述。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    这是初始引导配置。

    我想问一下之前的事件。 在 SPI 闪存上写入任何内容之前、将进行什么协商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya、

    我不确定我是否理解正确、您能否像在电池电量耗尽的情况下或其他情况下那样稍微扩展一下?

    启动时、将检查 PD 控制器的 ADC_IN1和 MISO 引脚、以查看要进入的配置、灌电流/拉电流、UFP/DFP 等。配置后、它将与另一个器件建立 PD 协议。在这之前不一定会发生 PD 协商。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    在这种情况下、USB 端口处于灌电流角色。

    因此、如果外部 SPI 闪存中没有配置文件。 TPS65988不允许为系统供电、也不会处于默认状态5V@500/900mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baghiya、

    如果您已将 ADC_IN1配置为介于0.2-0.28之间且 SPI_MISO 为0、则可以将 USB 端口置于灌电流角色、以实现5V、900mA 能力、从而选择默认配置2、如果 SPI 上没有程序、则该配置将从一开始就发生。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    非常感谢。