This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT22:确认设置是否能够驱动 PECL

Guru**** 2881110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932745/sn65elt22-confirm-if-the-set-up-can-drive-pecl

器件型号:SN65ELT22

大家好、

我们有一位客户使用 SN65ELT22和 MC100EP56 (半模)、其规格如下:
SN65ELT22 VOHmin=3.915V、MC100EP56 VIHmax = 4.120V  

客户担心使用 SN65ELT22驱动 MC100EP56的单端多路复用器选择输入、因为 SN65ELT22 VOH 可能为3.915V、多路复用器选择输入 VIH 可能为4.12V。
 多路复用器是否会看到有效的高电平?

感谢您的评论。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这一问题应提交给 ONSEMI -我们不能评论其部分如何运作。

    此致、

    I.K.