This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:将 TCA9517连接到 TCA9509

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517, PCA9546A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931061/tca9509-connect-tca9517-to-tca9509

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9517PCA9546APCA9306

您好、专家、  

我们是否可以使用 TCA9517的 B 端口来连接 TCA9509的 B 端口、是否存在问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    TCA9517的 B 侧到 TCA9509的 B 侧正常。 只需确保 TCA9509 B 端口前面没有串联电阻、因为这可能会干扰其电压并大于 TCA9517的 ViLc。 假设逻辑电平正常、我看不到问题。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    客户在 PCA9306和 PCA9617之间添加了 PCA9546A、 但在 PCA9306数据表中没有详细的输入/输出范围。

    您也可以在下面的拓扑中添加注释吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    PCA9306不会重新驱动信号、它基本上与启用时用作无源通流元件的 PCA9546A 相同。 这就是数据表中没有输入/输出数据的原因。 由于器件两侧之间的寄生电阻、"输入"与"输出"之间将略有上升。 基本上、上移将是 Vshift = IOL (通过器件) X Ron 的函数。 这种变化通常很小、因为 PCA9306的 Ron 也很低。

    由于这全部位于9617的 A 侧(感谢您选择 B 版本 btw)、因此我不怀疑我们会看到输入和输出方面的问题。 9617具有非常强的下拉电阻、因此它应该能够将合适的低电平从 A 侧(9617)传递到1.8V 逻辑'扩展器 IC'。 9546A 导通元件和9306导通元件导致轻微向上移动。

    -Bobby