This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:将时钟馈送到 tlk2711-sp

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932663/tlk2711-sp-feeding-clock-to-tlk2711-sp

器件型号:TLK2711-SP

尊敬的:

我正在结合 FPGA 进行 TLK2711-SP 的硬件设计。 对于时钟、我不确定如何将参考时钟馈送到 TLK2711和 FPGA。

根据规格要求、基准时钟的峰峰值抖动应小于40ps。 为了满足需求、这是一种使用 OSC 将时钟馈送到 TLK2711的更好方法。 该图如下所示。

众所周知、我们从扇出芯片获得了两个时钟、分别命名为 TX_clk 和 ref_clk。 ref_clk 将用于将16位数据从 FPGA 发送到 TLK2711。 在这种情况下、TX_CLK 和数据之间的相位无法保持对齐、这将影响 TLK2711捕获的数据? TLK2711能否 在内部处理时钟和数据之间的相位差?

谢谢

春杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关适用于 TXCLK 的时序限制、请参阅数据表。 TXD 相对于 TXCLK 列出了0.4ns 的保持时间。 请参阅下面的数据表快照。

    7.5 TTL 输入电气特性

    在建议的工作条件下(除非另有说明)、

    TTL 信号:TXD0-TXD15、TXCLK、LOOPEN、LCKREFN、ENABLE、 PRBS_EN、TKLSB、TKMSB、PRE

    参数

    测试条件

    最小典型值最大值

    和功能

    VIH 高电平输入电压

    请参阅图1

    1.7.

    VIL 低电平输入电压

    请参阅图1

    0.8.

    IIH 输入高电流

    VDD =最大值、VIN = 2V

    40

    µA μ A

    IIL 输入低电流

    VDD =最大值、VIN = 0.4V

    –40.

    µA μ A

    CI 接收器输入电容

    6.

    PF

    TR 上升时间、TXCLK、TKMSB、TKLSB、TXD0至 TXD15

    0.7至1.9V、C = 5pF、请参阅图1

    1

    ns

    TF 下降时间、TXCLK、TKMSB、TKLSB、TXD0至 TXD15

    1.9V 至0.7V、C = 5pF、请参阅图1

    1

    ns

    Tsu TXD0至 TXD15、TKMSB、TKLSB 设置为↑Ω TXCLK

    请参阅图1 (1)

    1.5

    ns

    TH TXD、TKMSB、TKLSB 保持至↑Ω TXCLKS

    请参阅图1 (1)

    0.4.

    ns

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师