This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:DP83TC811EVM 诊断工具套件

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930527/dp83tc811s-q1-dp83tc811evm-diagnostic-toolkit

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVMDP83TC811

您好!

有关诊断功能的几个问题:

温度和电压监控器

a)我们在温度和电压监控方面所关注的精度是多少? 基于 DP83TC811EVM 板的设计。

b)对于温度、是否有任何推荐的测量方法? 如果我们要基于 PHY IC 表面的热耦合、这是否正常?

SNR/SQI 监控

a)是否有任何基于 DP83TC811EVM 的 SNR/SQI 与温度和电压波动的典型性能图?

B) TI 网站上有一个演示视频、展示了向电路板注入差分噪声的设置。 是否有关于噪声要求和设置的详细信息?

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TC811数据表的诊断工具套件部分重点介绍了预期值以及如何在这些诊断模式下读取/写入特定寄存器。  

    我需要确认精度、但是 MON_STAT1和 MON_STAT2应该让您了解可以通过寄存器读取的内容。  

    随附了诊断工具套件的应用手册、以了解有关这些测试的更多信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/snla291/snla291.pdf

    演示视频是一个非常有用的建议。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecillia、

    感谢您的回复。 我知道上述应用手册。

    但是、没有关于注入差分噪声设置的详细信息。 我对测试中使用的噪声要求很好奇、如测试设置演示视频中所述。

    我们有兴趣使用 DP83TC811EVM 板评估这些诊断功能。

    如果有 TI 提供的典型性能图、尤其是关于 SNR/SQI 与温度/电压波动的性能图、将会非常有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    感谢您关注我们用于 EVM 诊断的评估工具。 我将要查看是否有性能文件或预期波形可供我们与您分享、以帮助您进行测试。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecillia、

    谢谢。 期待您尽快回复。

    我们实际上 正在为 DP83TC811EVM 的设置做准备、以用于测试目的。

    BTW 我之前提到的视频如下:

    希望获得这些信息、尤其是关于 SNR/SQI 测试设置要求的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    当然、让我为您找到答案、并在明天结束时返回给您。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecillia、

    是否对所请求项目的信息进行了更新?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    以下是我们的一个培训、我们在其中演示了 DP83TC811并展示了 SQI 上的结果。 请告诉我这些项目是否对您有用。  

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/dont_miss_a_bit_automotive_ethernet_techdays.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecillia、

    感谢您提供相关信息。 这很有帮助。

    我们还在尝试确定差分噪声的设置:是否有任何有关设置的建议?

    关于温度和电压监控的精度、您有什么信息吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    不用客气。 我将需要查看您问题中的其他项目、并查看我们是否还有任何有用的配套资料可供您分享。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cecillia! 感谢您的支持。

    期待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    温度和电压监控值是准确的、并由我在上面提到的 MON_STAT1/2值表示。 我们对此没有进一步的配套资料、但这是监控您的价值观的最佳方式。  

    对于差分噪声、该测试的目的只是为了显示 SNR、因此注入任何噪声并放大其增益应该能够重新进行测试。  

    谢谢、

    Cecilia