This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M125:IBIS 模型

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M125, SN65MLVD040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932416/ds91m125-ibis-model

器件型号:DS91M125
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD040

我无法在 TI.com 网站上找到适用于 DS91M125的 IBIS 模型-我们是否提供了 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    抱歉、该器件似乎没有 IBIS。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。

    我们将使用 SN65MLVD040作为替代  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK 和 Steve、

    感谢我们的一位同事 Lee、如果需要、他能够为 DS95M125整合此 IBIS 文件。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../ds91m125.ibs