This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810或 DS280MB810测试引脚和交叉点

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932002/ds280df810-ds280df810-or-ds280mb810-test-pin-and-cross-point

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS280MB810

大家好、

我的客户希望 使用 DS280DF810 /DS280MB810 交叉点功能。

从数据表中、我们可以通过 SMBus 配置来实现它。 目前、我的客户希望 在50ms 内完成转换、时间是否合适(需要多长时间?

我们是否可以使用引脚 配置 来获得  交叉点功能。 我们是否可以将测试引脚用作 DS280MB810 SEL0/1?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    相关内容:"从数据表中、我们可以使用 SMBus 配置来实现它。 目前、我的客户希望 在50ms 内完成转换、时间是否合适(需要多长时间?"

    • DS280MB810开关时间将在50ms 之内。 典型的 DS280MB810模拟多路复用器开关时间约为500ns。 一

    相关内容:"我们是否可以使用引脚 配置 来获取  交叉点功能。 我们是否可以将测试引脚用作 DS280MB810 SEL0/1?"

    • 是的、正如 DS280MB810数据表中捕获的那样、引脚模式可被用于配置交叉点。 通过设置共享寄存器0x05[1]=1来启用引脚模式

    地址

    [十六进制]

    默认值

    [十六进制]

    模式

    EEPROM

    字段

    说明

    0x05

    0x00

    一般

    7.

    0

    RW

    N

    DISAF_EEPRM_CFG

    1:禁用主模式 EEPROM 配置(如果未启动、则在配置中途或之后无效)

    0:正常工作

    6.

    0

    RW

    N

    CRC_EN

    保留

    5.

    0

    RW

    N

    ML_test

    控制(_control)

    保留

    4.

    0

    R

    N

    EEPROM_READING

    完成

    当 EEPROM 读取完成时设置1

    3.

    0

    R

    N

    保留

    保留

    2.

    0

    R

    Y

    CAL_CLK_INV_DIS

    1:禁用 CAL_CLK_OUT 反相

    0:正常运行、CAL_CLK_OUT 相对于反相

    CAL_CLK_IN

    1

    0

    R

    N

    MUX_CONFIG_PIN_CTRL

    1:MUXSEL0_TEST0和 MUXSEL1_TEST1用于配置交叉点多路复用器。 MUXSEL0_TEST0控制通道0/1和4/5的交叉点。 MUXSEL1_TEST1控制通道2/3和6/7的交叉点。 对于多路复用器引脚控制、REG_05[0]也必须为0、这是加电默认值。

    0:交叉点多路复用器使用 Reg_0x06[0]按每通道配置。

    0

    0

    R

    N

    TEST0_AS_CAL

    _CLK

    保留

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

    从数据表中、我们可以通过 SMBus 配置来实现它。 目前、我的客户希望 在50ms 内完成转换、时间是否合适(需要多长时间?