This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:RST 时序要求

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930637/hd3ss2522-rst-timing-requirement

器件型号:HD3SS2522

大家好、

我们发现1%的故障率存在问题、在系统首次启动时无法识别 USB 器件。 在我们重新启动系统或将 RST 短接至3.3V 后、可以识别 USB 器件。  

我们发现、如果我们将 UC26更改为4.7uF、则可以解决该问题、但我在数据表中找不到任何有关该问题的信息。

您能否评论 RST 引脚的时序要求?

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我可以获取一个原理图供审核吗? CC1和 CC2不应该有上拉电阻、为什么要实现这些上拉电阻。 我将查看复位时序并返回给您。 原理图也可以缓解这方面的一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移动到内部线程。