This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825I 是否具有光纤支持

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932585/dp83825i-does-dp83825i-have-fiber-support

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

大家好、

DP83825I 是否支持光纤? 如果是、如何将 DP83825I 配置为光纤支持?

此外、有关 DP83825I 支持光纤的任何文档或参考设计都可以分享给客户吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    没有 DP83825不支持光纤。 DP83822 (另一个100 Mbps phy)支持光纤。

    --

    此致、

    Vikram