This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:I3C、而不是 I2C

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932644/ds90ub953a-q1-i3c-instead-i2c

器件型号:DS90UB953A-Q1

能否将 I3C 总线代替 I2C 与 DS90UB953配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    否、因为 I3C 向后兼容性要求 I2C 从设备不使用时钟扩展、但当事务通过双向控制通道发送时、所有 FPD-Link III 器件都使用时钟扩展。

    此致、

    Casey