This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 TI#39产品实现 HDMI 转换应用?

Guru**** 3000640 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS261B, TFP401A, SN65LVDS93A, DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929220/how-to-achieve-hdmi-converting-application-using-ti-s-products

主题中讨论的其他器件:HD3SS215、 TMDS261B、 TFP401A、 SN65LVDS93A、 DS90C387A

你(们)好

我想知道我们是否有有关 HDMI 到 LVDS 和 HDMI 到 USB3.0的解决方案?

HDMI 至 LVDS

  • 要求:

输入:2个 HDMI 源(从两个中选择一个)

输出:单通道 LVDS 输出

我已通过此链接找到一种可能的解决方案

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/878594?keyMatch=HDMI%20TO%20LVDS&tisearch=Search-EN-everything

2个 HDMI 源-->多路复用 器--> RX --> TX --- >1 LVDS 输出

多路复用器: HD3SS215 (6Gbps)或 TMDS261B (3Gbps)

RX: TFP401A

TX: SN65LVDS93A

但是、我不确定此解决方案是否能够满足客户的要求。 还需要从客户那里收集哪些详细规格或要求?   

HDMI 到 USB3.0

  • 要求:

输出:支持1080p@60、如果在不需要驱动程序的情况下支持 Windows 平台、那将会很好。

我没有找到相关器件、但通过 google 找到了一些具有此功能的产品。 我们是否有将 HDMI 转换为 USB3.0的解决方案?  

shawn-wang@ti.com

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们没有针对#2的解决方案。

    对于#1、他们想要支持什么分辨率? 像素时钟的数据速率/频率是多少?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    分辨率:1920x1080@60Hz  

    像素时钟:74.25MHz

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    分辨率:1920x1080@60Hz  

    像素时钟:74.25MHz

    无音频信号且不超过24位。

    客户希望获得 IC 数量更少的解决方案。

    shawn-wang@ti.com

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    74.25MHz 的像素时钟无法仅通过1个 LVDS 输出支持1920x1080@60Hz 分辨率。 这将需要两个 LVDS 输出通道(8个 LVDS 数据通道和2个 LVDS 时钟通道、每个通道的频率为74.25MHz)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    感谢您的回复。

    因此、对于客户的应用、TI 的解决方案是一个三芯片解决方案: MUX-RX->TX、而最佳器件是:

    多路复用器:HDMI 2至1 MUX (我仍在寻找)

    RX:TFP401A

    TX:DS90C387A

    我的理解是否正确?  我们是否有具有较少器件数量的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    是的、应该可以。 我们没有数量较少的器件。

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我想知道我们目前是否有无缝 HDMI 信号开关解决方案?

    客户想要一种解决方案将2个 HDMI 源中的一个转换为直接连接到屏幕的 LVDS 输出,在 HDMI 切换期间,客户需要无缝转换,而不希望屏幕变成黑屏或闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这是我们实际上无法控制的系统级规格。 即使开关本身的开关延迟很小、当源读取外部 EDID 时也会有一些延迟、这是我们无法量化的。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.  

    感谢您的信息。