This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1505:需要 THVD1505的参考设计

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932189/thvd1505-need-a-ref-design-of-thvd1505

器件型号:THVD1505

您好!  

我找不到 THVD1505的任何参考设计。 客户需要此器件来支持18KV 气隙放电。 请建议符合此要求的参考设计。 谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您可以参考数据表中的图28、了解显示附加保护电路的示例实现。  对于18kV IEC 61000-4-2空气间隙放电、可以使用左侧的电路、只要 TVS 钳位电压足够低、串联电阻就可视为可选。  有关 TVS 选择、您可以参考此博客以了解更多详细信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2017/11/13/how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232-rs-485-and-can-based-on-voltage-ratings

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    您建议的原理图中是否有任何支持  自动极性的特定连接需求? 这是该要求的关键点。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    在网络中、需要有一个极性被认为正确的参考节点。  该节点可以通过在 A 上包含上拉电阻和在 B 上包含下拉电阻来被动设置极性、也可以通过在总线上驱动高电平状态的持续时间超过 TFS 参数来主动设置极性。  您可以在数据表的第8.3.1节中阅读有关这两种技术的更多信息。  不过、对于非主节点、原理图实现中不需要特别考虑。  如果不清楚、请告诉我。

    此致、
    最大