This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:到 TL16C752的 UART 连接

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930985/tl16c752d-uart-connection-to-tl16c752

器件型号:TL16C752D

大家好、

我对到 TL16C752的 UART 连接有疑问。

因为我不知道 UART。
很抱歉给您一些基本问题。


-CD 的输入时间是多久?
- DSR 的输入时序是多少?
- RI 的输入时序是多少?
-创建 RTS 并将其输入帧 CTS。 没关系吗?
RTS 和 CTS 的时序符合7.6时序要求?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    "-创建 RTS 并将其输入帧 CTS。 没关系吗?
    RTS 和 CTS 的时序符合7.6时序要求?"

    为此、您可能只需使用器件的硬件流控制功能。 第8.3.1.2节对此进行了讨论。 如果有足够的空间接收更多字节、器件基本上会为您切换 RTS 引脚、如果 CTS 未激活、则会停止发送。 您只需要将 EFR 寄存器中的位6和位7设置为"1"

    "- CD 的输入时序是多少?
    - DSR 的输入时序是多少?
    - RI 的输入时序是多少?"

    在我看到的大多数应用中、它们不会被使用。 我相信这些线路比其他线路更过时。 大多数情况下、只能使用 TX 和 RX 线(零调制解调器)进行通信。 有时、我会看到使用的 RTS 和 CTS 线路。 这是您真正需要的吗? 如果是这样、我将不得不四处寻找、看看我是否可以找到一些相对的时序图(我记得在我们的内部数据库中有一段时间运行)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San


    感谢您的回复和支持。

    不使用 RTS 和 CTS。 它不控制 RS232C 的流量。
    连接 UART。
    在这种情况下、未使用的引脚(CD、DSR、RI)是 GND 还是开路?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    '在这种情况下、未使用的引脚(CD、DSR、RI) GND 还是开路?'

    由于这些是输入、我们应参考它们(否则、我们将看到击穿电流和更高的 ICC)。 我会在引脚上使用上拉电阻器或下拉电阻器(应使用4.7K 欧姆电阻器)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San

    感谢你的答复。

    CD/ DSR/RI 引脚上拉或下拉电源。
    仅使用发送器时、是否可以连接 CTS 和 RTS?

    此致、
    石田山