This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:我想在平板电脑上使用此材料。 参数要求1920x1080 50fps 24bpp、mipi 至 DSI、是否可以使用?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931729/sn65dsi83-i-want-to-use-this-material-on-a-tablet-the-parameters-require-1920x1080-50fps-24bpp-mipi-to-dsi-can-it-be-used

器件型号:SN65DSI83

设计

我想在平板电脑上使用此材料。 参数要求1920x1080 50fps 24bpp、mipi 至 DSI、是否可以使用?

有什么建议吗?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    如果您是指 MIPI DSI 转 LVDS、则可以使用它。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K. 、

    感谢您的建议。

    但我发现了一个问题、SN65DSI83ZQER 和 SN65DSI84ZQER 都不能用于新设计、而且没有样片、也没有库存。

    仅提供-Q1、但我们不需要汽车、我们是个人电子产品。

    您能否推荐其他器件以低成本实现该功能?

    谢谢。

    Elsa Duan

    SN65DSI83ZQER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能尽快回复吗?

    非常感谢。

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我正在与我们的营销团队核实。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    请联系您当地的 TI 销售办事处订购此器件。

    此致、

    I.K.