This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:SSTX (USB Micro-B 连接器)<->SSTX (TUSB1046)或 SSTX (USB Micro-B 连接器)<->SSRX (TUSB1046)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932178/tusb1046evm-sstx-usb-micro-b-connector----sstx-tusb1046-or-sstx-usb-micro-b-connector----ssrx-tusb1046

器件型号:TUSB1046EVM

你(们)好,先生

我对 TUSB1046EVM (INT053修订版 B)有一个问题。

在规范中、应用电路显示了 SSTX (USB Micro-B 连接器)<->SSTX (TUSB1046)    

                               SSRX (USB Micro-B 连接器)<->SSRX (TUSB1046)

但是、EVM 显示了 SSTX (USB Micro-B 连接器)<->SSRX (TUSB1046)

所以我对此有点困惑。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用电路显示了 TUSB1046与主机的连接、而 EVM 显示了与 Micro-B 连接器的连接、两者均正确。  

    最好查看 TUSB1046 引脚功能 表和 I/O 定义。 SSTX 被定义为输入、SSRX 被定义为输出。  

    Micro-B 连接器和主机 SSTX/SSRX 的定义如下所示。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    明白了! 非常感谢!

    BTW、为什么 SSTXnp 和 SSRXnp 定义为上行端口、RXnp/TXnp 定义为下行端口?

    据我所知、DFP 是主机侧、UPF 是器件侧。  再次感谢!!