This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820未使用的通道。 浮动还是下拉至 GND?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931999/ds125br820-ds125br820-unused-channels-float-or-pull-down-to-gnd

器件型号:DS125BR820

大家好、

我们需要检查如何处理 未使用 的通道。 浮动还是下拉至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1)。 您可以通过寄存器0x01将该输入断电。

    2)。 此外、您可以将这些引脚保持悬空。 由于没有信号、器件将该通道断电。

    3)。 或者、您可以通过交流耦合、然后通过49.9欧姆电阻接地。

    此致、Nasser