This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412用于12G-SDI?Ω 开关

Guru**** 2667615 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930991/hd3ss3412-for-12g-sdi-switch

Thread 中讨论的其他器件:HD3SS3412TMUXHS4212

尊敬的,先生

1、是否可以将 HD3SS3412用于12G-SDI 开关?    HD3SS3412的带宽为8Gghz、但数据表显示它可以切换12GHz 信号。

2 、我还需要用于12G-SDI 信号的扇出器件。是否有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:TMUXHS4212 应该适用于12G

    2:您能解释一下扇出器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     TMUXHS4212 和 TMUXHS4212A?之间的区别是什么

    类似分离器器件,我需要将1 个差分对 12G SDI 信号转换为3 个差分对 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到 TMUXHS4212A 器件?

    我们没有扇出器件