This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:如果连接到特定的 USB 主机/电源、是否可以将 GPIO 设置为精确?

Guru**** 2601255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932436/tps65988-can-gpio-be-set-to-indiciate-if-connected-to-a-specific-usb-host-supply

器件型号:TPS65988

有关 TPS65988的后续问题:

1.a.  我们能否设置 GPIO 输出来指示我们是否连接到具有以下功能的 USB 主机/电源?
i. USB 默认电流

二  USBC 1.5A

III USBC 3A

四.  已协商 USB PD

 V. BC 1.2.

我不一定需要总粒度、因为可以从内部寄存器读取大量数据、 但是、我想知道我们是使用默认 USB 电流还是其他任何电流运行、因此我们知道是否尝试启动系统中所有可能不想支持的部分、除非我们连接到了最低功耗 源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    遗憾的是、只有 GPIO 事件应用手册中提供的事件才是可用的事件。 但是、对于某些功能、您可以为协商的 PDO 灌电流设置 GPIO 事件触发器、这将使您知道协商了 PD 灌电流协议。 此外还有一个 VBUS 检测事件、如果 VBUS 上存在电压并且用作接收端口、则 GPIO 将置为高电平、无论它是 USB Type-C 还是 PD。

    谢谢、

    哈里