This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:引脚分配

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932224/sn75dphy440ss-pin-assignments

器件型号:SN75DPHY440SS

您好!

我会使用 SN75DPHY440SS

我想使用具有如下所示引脚分配的 DPHY440。

没关系吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 CSI-2设计吗? 如果是这样,则提议的联系将起作用。 请确保未使用的输入接地。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的信息。

    是的。 这是 CSI-2设计。

    我已在下面确认:

    "请确保未使用的输入接地。"

    此致