This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV-Q1:如何选择外部 CANH/L TVS?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932365/tcan1051hv-q1-how-to-select-the-external-canh-l-tvs

器件型号:TCAN1051HV-Q1

大家好、

我们是否指定 CANH/L 到器件接地的最大电压?

如果存在 CANH/L 的内部 TVS、电压是多少?

以及如何选择外部 CANH/L TVS?

我们有什么指导吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    是的、它位于数据表中第5页的绝对最大额定值表下。 非 H 版本的 CANH 和 CANL 引脚的额定电压为-58V 和+58V。 数据表第5页的 ESD 额定值表中也列出了 CANH 和 CANL 功能的内部保护。 这些引脚具有 ESD 保护功能、可防止高压瞬态冲击。

    如果客户需要更多的外部保护、您将需要选择钳位电压低于引脚绝对最大额定值的 TVS 二极管和接近引脚工作电压的关断电压。 对于 CAN 收发器、范围非常大、因此我建议选择 PESD1CAN 器件。 它是许多不同 CAN 应用中成熟的二极管。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Eric 的上述评论之外、我还想指出的是、您可以参考此博客、进一步了解如何选择 TVS 器件来保护接口收发器:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2017/11/13/how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232-rs-485-and-can-based-on-voltage-ratings

    此致、
    最大