大家好、
我们是否指定 CANH/L 到器件接地的最大电压?
如果存在 CANH/L 的内部 TVS、电压是多少?
以及如何选择外部 CANH/L TVS?
我们有什么指导吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否指定 CANH/L 到器件接地的最大电压?
如果存在 CANH/L 的内部 TVS、电压是多少?
以及如何选择外部 CANH/L TVS?
我们有什么指导吗?
谢谢
TED、
是的、它位于数据表中第5页的绝对最大额定值表下。 非 H 版本的 CANH 和 CANL 引脚的额定电压为-58V 和+58V。 数据表第5页的 ESD 额定值表中也列出了 CANH 和 CANL 功能的内部保护。 这些引脚具有 ESD 保护功能、可防止高压瞬态冲击。
如果客户需要更多的外部保护、您将需要选择钳位电压低于引脚绝对最大额定值的 TVS 二极管和接近引脚工作电压的关断电压。 对于 CAN 收发器、范围非常大、因此我建议选择 PESD1CAN 器件。 它是许多不同 CAN 应用中成熟的二极管。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
除了 Eric 的上述评论之外、我还想指出的是、您可以参考此博客、进一步了解如何选择 TVS 器件来保护接口收发器:
此致、
最大