This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064 SBU 的电压电平异常

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB564, TPD8S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931891/tusb1064-abnormal-voltage-level-of-sbu-of-tusb1064

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TUSB564TPD8S300A

大家好、

我的客户正在从 TUSB564 TUSB1064迁移到 Gen2解决方案。

此外、它们使用与已经进行大规模生产的 TUSB564相同的 I2C 配置设置。

但是、由于 SBU 引脚的电压电平异常、新的 Gen2项目没有 AUX 输出。 它仅在1.6V 时。  

根据我的理解、TUSB564和 TUSB1064的配置设置几乎相同。 我是否可以知道有任何原因导致 TUSB1064的 SBU 电压异常? Type-C 连接器和 TUSB1064之间仅存在 TPD8s300A。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您是否能够共享原理图进行审阅?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移动到私人邮件。