This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:I2C 时序规格检查

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931734/tca9554a-i2c-timing-specification-checking

器件型号:TCA9554A

大家好、

您能否告知  TVD (DATA)有效数据时间单元是否正确? 我认为这应该是我们、而不是 ns

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    你是对的。 这应该是微秒。 该表来自 I2C 规格表10。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    感谢您的确认。

    客户想知道、我们是否可以修改数据表以进行更正?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了一个 TT 来修复拼写错误。 我们目前正在从较旧的数据库迁移到较新的数据库、因此如果仍需要将数据表从旧数据库移动到新数据库、则此更改可能需要一些时间。

    -Bobby