This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83-Q1和 Raspberry Pi CM 3+

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932219/sn65dsi83-q1-sn65dsi83-q1-and-raspberry-pi-cm-3

器件型号:SN65DSI83-Q1

您好!  

我们尝试将 SN65DSI83-Q1与 Raspberry Pi CM 3+搭配使用、如 Chris Miller。 在我们的案例中、MIPI 接口似乎没有问题、因为 PLL 在使用 MIPI 时钟和外部时钟时锁定、并且可以在 LVDS 面板上设置测试模式。 不幸的是,帧缓冲区似乎没有发送到 MIPI 接口,因为我们看不到数据流的变化。 此外、我们不会从电桥获取任何 IRQ、只有在我们将探针放置在接口上以测量信号时才会如此。  

能否与 Chris Miller 联系、询问他使用的内核版本以及他的驱动程序是什么样子的?

此致  

J. Sarikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janis、您好!

    Chris Miller 不是 TI 员工、因此我们没有任何官方联系方式。 您最多可以单击他的姓名访问他的个人资料、并尝试与他联系。 或者、您也可以在 raspberrypi.org 论坛上寻求支持。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。 我没有看到可以向其他用户发送友谊请求。  

    此致、

    Janis