This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84-Q1 PLL 解锁问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931963/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-q1-pll-unlock-issue

器件型号:SN65DSI84-Q1

您好,我们使用 sn65dsi84-Q1来驱动 LVDS 面板 (1920*1080)、 SoC 是 Qualcomm 820A、 sn65dsi84-Q1使用 DSI 时钟作为参考时钟、    (我们发现系统的一小部分         。大约0.5%)将报告 PLL 解锁、当重置(将 ENABLE 引脚设置为低电平) sn65dsi84-Q1时、错误仍然存在、几分钟后、pllunlock 消失我不知道是什么原因 导致 PLL 解锁错误、 如何从 错误 ?中恢复 DSI 时钟抖动是否会导致 pllunlock?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucan、

    当报告 PLL_UNLOCK 时、您是否看到 LVDS 显示存在任何问题? 此外、您是否遵循数据表中的初始化序列?

    此致、

    I.K.