This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:DE15 VGA 至 LVDS

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, DS90C185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932280/sn65lvds93b-de15-vga-to-lvds

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件:TVP7002DS90C185

大家好、

 您是否具有 DE15 VGA 到 LVDS 的分立式解决方案(Y0M、Y0P、Y1M、Y1P、Y2M、Y2P、CLKOUT_M、CLKOUT_P)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    要将 VGA 转换为 LVDS、您需要 TVP7002等视频 ADC 器件、但是这些传统器件没有 TI.com 上产品页面所示的设计支持。  

    从 VGA 转换为并行 RGB 后、您可以使用 DS90C185等器件将 RGB 转换为 LVDS。  

    此致、

    Casey