This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:交流电容

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931945/tusb1002a-ac-caps

器件型号:TUSB1002A

大家好、团队、  

我的客户正在使用 TUSB1002A 进行设计、我们有关于交流电容器的几个问题:

  1. 在数据表第6.5节中、定义的最大交流耦合电容为265nF。  超过此值会产生什么后果? 客户 主机建议沿 TXP2/TXN2对放置330nF 电容器、并沿 RXP1/RXN1对放置220nF 电容器。 我认为 RX1正常、但不确定 TX2。
  2. 另外、两侧的电容是否匹配? 例如、RXP1和 TXP1上的交流耦合电容是否相同? 电容不匹配会产生什么后果?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    这是 Type-C 应用吗? 通常情况下、从转接驱动器到连接器的 TX 对应具有220nF、RX 对应具有330nF (可选但推荐)。 对于 Type-A/B 应用、TX 与100nF 的交流耦合、RX 对具有330nF (可选)。  超出规格的一个后果可能会导致器件插入时 LFPS 出现直流共模冲突。

    2.不一定所有 USB3发送器都是交流耦合的,因此对于内部连接,它们会匹配,但当交流耦合到连接器时,它们不匹配。  请参阅图18。 数据表中的主机实现原理图示例。