This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:最大 VOD

Guru**** 2833585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930858/sn65hvd3088e-maximum-vod

器件型号:SN65HVD3088E

各位专家:

我的客户希望估算功耗、以便 询问 VOD 的最大值。

RL 为54欧姆时、我们是否有最大 VOD 的数据?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikoshi、

    遗憾的是 、该器件的特征值不是 该规格的最大值。 不过 、我认为您可以使用 Vcc-0.5V 进行估算、该值应具有足够的裕度。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    如果我们使用 Vcc-0.5V 和60欧姆计算功耗、它将变为4.5V/60=75mA、这大于建议的条件。

    我认为这不是实际电流。 否则、我们能否考虑在最大电压变为 Vcc - 0.5V 时无负载情况?

    在这种情况下、我们可以进行如下估算

      

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikoshi、

    正确的是、Vcc-0.5V 是具有大量裕度的保守估计值。 但是、请注意图5的条件是典型值(5V、25C)、而不是最坏的情况。  这种估算的目的是什么? 如果您想 预算收发器功耗、我 建议您留出 足够的裕量。

    此致、

    Hao