大家好、
我的客户正在尝试在 TUSB4020BI 上执行下行掩码测试(USB 2.0合规性测试)。 但是、它们正面临这样一个问题: 每当它们将 上游器件设置为"测试数据包模式"时、USB 集线器不会向下游发送测试数据包。
借助示波器、他们已经验证了从上游器件到 TUSB4020BI 的内部总线上是否存在测试数据包、但任一输出上都不会发出信号。 当下游器件(USB 记忆棒)被连接并且没有下游器件被连接时、这种情况都会发生。
连接下游器件时、测试数据包以外的其他数据会出现在下游路径上。
因此,他们的问题是:
USB 集线器是否需要置于特殊模式才能从上游器件转发测试数据包?
如果是、这将如何实现呢?
感谢并期待您的回应。
Kr、Obinna。